This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378EVM-105:以太网供电用电设备+以太网数据传输

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23758EVM-080, TPS23755, TPS23758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338412/tps2378evm-105-power-over-ethernet-powered-device-ethernet-data-transfer

器件型号:TPS2378EVM-105
主题中讨论的其他器件:TPS23758、TPS23758EVM-080 、TPS23755

尊敬的 TI 工程师:

我正在寻找一种最小的以太网供电解决方案、通过普通的 LAN 电缆为传感器节点供电。

LAN 电缆还必须为整个传感器节点电路+ MCU 供电。  此外、传感器数据也必须通过 TCP/IP 传输。

请向我提供建议并介绍一些不错的选择。

此致,

提米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timmy、

    此传感器节点需要多大的功率? 系统需要多大的功率? 我会假设此系统中需要隔离、您能确认吗?

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brandon:

    我预计它可以是5V 直流、1A 电流、能够驱动8位或16位 MCU 以及多个物联网轻量级传感器。

    对于需要高级升级的客户而言、隔离是一个很好的选择。

    感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    由于本地负载不是超级重、因此您可以使用3类 PD (13W)(如 TPS23758)、该器件针对隔离型反激式直流/直流转换器进行了优化、但也具有使用降压转换器的应用。  

    TPS23758EVM-080是具有5V 输出、初级侧调节的反激式设计。

    我们还有一个使用 TPS23755的低侧开关降压转换器参考设计、但 TPS23758也可以与该设计一起使用!

    因此、适合隔离式和非隔离式设计的一个器件。

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好,谢谢 Brandon。

    对于5V 直流以太网电源+数据 LAN 电缆、此类电缆的建议最大工作长度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    您是指以太网电缆上的5V 电压还是转换器的5V 电压输出电压? 对于44-57V 的 PoE、最大电缆长度为100m、但对于5V、将取决于远端。假设电缆上出现压降、所需的最小电压将决定最大电缆长度。

    以太网供电5V 不是标准配置、因此我不推荐使用最大电缆长度的这种情况。

    此致、

    布兰登