主题中讨论的其他器件:TPS23758、TPS23758EVM-080 、TPS23755
尊敬的 TI 工程师:
我正在寻找一种最小的以太网供电解决方案、通过普通的 LAN 电缆为传感器节点供电。
LAN 电缆还必须为整个传感器节点电路+ MCU 供电。 此外、传感器数据也必须通过 TCP/IP 传输。
请向我提供建议并介绍一些不错的选择。
此致,
提米
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 工程师:
我正在寻找一种最小的以太网供电解决方案、通过普通的 LAN 电缆为传感器节点供电。
LAN 电缆还必须为整个传感器节点电路+ MCU 供电。 此外、传感器数据也必须通过 TCP/IP 传输。
请向我提供建议并介绍一些不错的选择。
此致,
提米
尊敬的 Tim:
由于本地负载不是超级重、因此您可以使用3类 PD (13W)(如 TPS23758)、该器件针对隔离型反激式直流/直流转换器进行了优化、但也具有使用降压转换器的应用。
TPS23758EVM-080是具有5V 输出、初级侧调节的反激式设计。
我们还有一个使用 TPS23755的低侧开关降压转换器参考设计、但 TPS23758也可以与该设计一起使用!
因此、适合隔离式和非隔离式设计的一个器件。
此致、
布兰登