This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ22005:LMZ22005TZ/NOPB

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335341/lmz22005-lmz22005tz-nopb

器件型号:LMZ22005

您好!

我们的客户对这些部件上的划痕表示不满、希望 TI 提供一份声明来表明这些部件可以使用:

请注意、客户不打算退回损坏的部件。 他们需要 TI 的一封信标头来说明他们可以使用它、因为安装该封信是为了支持医疗设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我们正在努力让当地的现场团队与当地的质量团队联系、以解决这个问题。  请通过直接邮件给我发送一个电子邮件地址,通过单击我的个人资料图片,我可以添加一个箭头代表到电子邮件主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Defective-rma@arrow.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    Jared Becker 应向 Arrow 和 CM 发送请求的 文档。  如果你可以点击"这已经解决了我的问题"、我们可以关闭此主题。