请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMZ22005 您好!
我们的客户对这些部件上的划痕表示不满、希望 TI 提供一份声明来表明这些部件可以使用:
请注意、客户不打算退回损坏的部件。 他们需要 TI 的一封信标头来说明他们可以使用它、因为安装该封信是为了支持医疗设备。 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们的客户对这些部件上的划痕表示不满、希望 TI 提供一份声明来表明这些部件可以使用:
请注意、客户不打算退回损坏的部件。 他们需要 TI 的一封信标头来说明他们可以使用它、因为安装该封信是为了支持医疗设备。 
我们正在努力让当地的现场团队与当地的质量团队联系、以解决这个问题。 请通过直接邮件给我发送一个电子邮件地址,通过单击我的个人资料图片,我可以添加一个箭头代表到电子邮件主题。
Jared Becker 应向 Arrow 和 CM 发送请求的 文档。 如果你可以点击"这已经解决了我的问题"、我们可以关闭此主题。