This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87644Q1EVM:Windows 上的固件更新

Guru**** 2811395 points

Other Parts Discussed in Thread: LP87644Q1EVM, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336515/lp87644q1evm-firmware-update-on-windows

器件型号:LP87644Q1EVM
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

我在更新固件时遇到困难:

操作系统: Windows 10

注意:我还直接从命令行进行了尝试:

C:\ti\bsl-scripter\BSL-Scripter.exe e4xx_script.txt
-------------------------------------------------------
BSL Scripter 3.4.0.1

用于 BSL 编程的 PC 软件
2024-Mar-13 16:38:43
-------------------------------------------------------
输入文件脚本为: C:/Users/AlleynBowen/AppData/Local/Temp/ti_cloud_storage/e4xx_script.txt

模式 E4XX USB
在 USB 端口上找到设备,设备总线编号为0x02
器件地址为:0x21
找到 DFU 接口:0x00
[error_message]libusb_error_not_supported
RX_DATA_BLOCK_FAST myflash.txt
读取 txt 文件: C:\Users\AlleynBowen\AppData\Local\Temp\ti_cloud_storage\myflash.txt

请帮助我确定如何更新固件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alleyn:

    设备专家不在办公室。 请预计周一之前响应会有延迟。 同时我会努力帮助。  

    • 为什么要更新? 这是否未在 EVM 中更新?
    • 是否已尝试拔下再重新插、然后重试?

    Br、

    伊什蒂亚克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尚未更新 EVM、因此它检测到 FW 是较旧版本并想要更新。 我从 Mouser 购买的 EVM、因此可能是早期版本。 我已经尝试了很多次拔插,但我仍然得到相同的结果。 注意:使用 PMIC 软件更新 NVM 时、通信正常、因此电缆和插头都正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alleyn:

    但是、您可以跳过更新、仍然可以使用较旧的固件。 你有没有试过这么做?  

    Br、

    伊什蒂亚克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ishtiaque、

    是的,它与旧的固件工作,我目前正在使用旧的固件。  

    您是否认为新固件没有错误修复或功能改进? 通常我希望使用最新固件、尤其是因为每次我在 GUI 中执行操作时、固件都会弹出一条更新消息。

    谢谢。

    阿尔林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alleyn:

    不,我不是这样说。 是的、您是正确的。应使用最新的固件、但正如我之前提到的、设备专家不在办公室、因此您将在周一之前获得全面支持。 同时、您可以使用旧版本。 感谢您的耐心!

    Br、

    伊什蒂亚克   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    您是否已经能够解决此问题? 您正在使用哪个 GUI 版本?

    我很早就看到其他用户出现过此问题、但无法找到解决方法的信息。 这意味着我现在无法独自重现问题。  

    BR、Jari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好!

    我仍然了解这个问题。 我使用的画廊版本,铬浏览器,我不知道桌面版本.

    我插接电路板(LP87644Q1EVM):Windows 设备管理器立即识别两个 COM 端口:

    单击底部功能区中的"Connect"按钮。

    连接到该板后、我立即收到以下消息。

    如果我单击更新 FW、COM 端口从 Windows 设备管理器中消失、并且我收到一条消息:  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alleyn:

    是否尝试过使用另一台 PC? 我们有时会遇到非常奇怪的驱动因素冲突、而解决这些问题需要我们的专业知识。 我们无法知道哪些情况可能会干扰 GUI 运行。  

    BR、Jari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alleyn:

    可能您的 PC 上没有安装 Uniflash。 尝试安装 Uniflash (https://www.ti.com/tool/UNIFLASH?keyMatch=UNIFLASH)、然后尝试更新固件、看看这样是否可以解决问题。  

    Br、

    伊什蒂亚克