Other Parts Discussed in Thread: TPS62913
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62913 您好!
我在 设计中使用 TPS62913、将 S-CONF 连接到 GND 后会收到 DRC 错误。
我已在 当前设计中将 S-CONF 引脚类型指定为输出。
我们是否可以分配 S-CONF 引脚类型是电源以避免 DRC 错误?
或者、我们可以将 S-CONF (引脚类型:输出)连接到 GND (即电源)。
谢谢!
索拉夫·克