This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62913:TPS62913中 S-CONF 引脚的引脚类型问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338805/tps62913-pin-type-issue-with-s-conf-pin-in-tps62913

器件型号:TPS62913

您好!

我在 设计中使用 TPS62913、将 S-CONF 连接到 GND 后会收到 DRC 错误。

我已在 当前设计中将 S-CONF 引脚类型指定为输出。

我们是否可以分配 S-CONF 引脚类型是电源以避免 DRC 错误?

或者、我们可以将 S-CONF (引脚类型:输出)连接到 GND (即电源)。

谢谢!

索拉夫·克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saurav、您好!

    您可以将 S-CONF 连接到 GND。 只需忽略该 DRC 错误。

    谢谢。

    石屏市