This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25300:加热温度优化

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1337608/bq25300-heating-temperature-optimization

器件型号:BQ25300

您好、  

我基于 BQ25300锂离子充电器完成了一项设计、都不错、可以正常工作、但当以2.3A 的电流充电时、BQ25300及其电感发热太大。

一种简单的解决方案是减小电流、但我试图看看能否降低温度、因为我的 PCB 很小、不能耗散过多能量。

我正在使用 Wurth 74438356010HT 的1uH 电感器、其规格如下:  

已知开关频率为1.2MHz、红色的专家工具显示、在该频率下我的电感器得到的阻抗为6.33欧姆。

我的原理图如下:  

如果您发现任何可能的改进、请告诉我。

此致

布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruno、您好!

    我们下周同一时间再见。

    非常感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruno、您好!

    请试用2.2uH 电感器。

    非常感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:  

    我已经使用2.2uH 电感器或 Evkit 尝试过、 结果几乎是相同的。

    贝格尔

    布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruno、

    请尝试降低电路板上的功率密度、例如 更多的 PCB 层、每 层覆铜更多、更大的 PCB 尺寸、更大的电感器尺寸等。

    谢谢。