This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23523:TMR、ICL 和 ICL2的功能

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1337860/tps23523-function-of-tmr-icl-and-icl2

器件型号:TPS23523

您好!

在数据表的计算示例中,我看到 TMR 的超时(2ms)小于软启动时间()。

* TMR 的功能是什么?计时器在什么时候超时?

*热插拔 MOSFET 的选择是否取决于 ICL 和 ICL2 ,还是仅仅是最大 Cout 电流?

*浪涌电流裕度数据表显示0.4A。 是否有可能增大该值?

谢谢、此致、

阿诺普