请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23523 您好!
在数据表的计算示例中,我看到 TMR 的超时(2ms)小于软启动时间()。
* TMR 的功能是什么?计时器在什么时候超时?
*热插拔 MOSFET 的选择是否取决于 ICL 和 ICL2 ,还是仅仅是最大 Cout 电流?
*浪涌电流裕度数据表显示0.4A。 是否有可能增大该值?
谢谢、此致、
阿诺普
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在数据表的计算示例中,我看到 TMR 的超时(2ms)小于软启动时间()。
* TMR 的功能是什么?计时器在什么时候超时?
*热插拔 MOSFET 的选择是否取决于 ICL 和 ICL2 ,还是仅仅是最大 Cout 电流?
*浪涌电流裕度数据表显示0.4A。 是否有可能增大该值?
谢谢、此致、
阿诺普
您好、Anoop、
请参阅以下应用手册以了解更多详细信息。
使用 TPS2352x 热插拔功能保护无线电、基带和有源天线系统
请分享您的设计计算器。