This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92612:产品建议

Guru**** 2653925 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92621-Q1, TPS92612, TPS92620-Q1, TPS92621Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334480/tps92612-product-suggestion

器件型号:TPS92612
主题中讨论的其他器件: TPS92620-Q1、TPS92621-Q1 TPS92621Q1EVM

大家好、

我正在寻找以下器件。

VIN 为24V PWM 电压(400Hz 或1kHz)、 客户正在考虑采用恒流输出(PWM 驱动)及250mA 或350mA 输出。  

例如、 TPS92612 LED 驱动器、哪个输入 PWM 信号与电源分开、是否有任何 IC 可以通过改变输入电压本身来实现 PWM 调光?

此致、

林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hayahsi,

    • 您能否分享有关此应用的更多详细信息、例如输出电压和工作温度...
    • 您是否需要诊断功能、对于250mA 的输出电流、我要推荐 TPS92621-Q1;对于350mA 的输出电流、我要推荐 TPS92620-Q1。
    • 您的意思是"通过改变输入电压进行 PWM 调光"? 我认为它与您的描述中的电源调光类似。 此器件可通过电源引脚支持电源调光 PWM 信号。

    Br、

    海利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailee:

    您的意思是"通过改变输入电压进行 PWM 调光"? 我认为它与您的描述中的电源调光类似。 此器件可支持电源调光-通过电源引脚的 PWM 信号。

    是的、正确。

    我将检查其他问题。 关于器件选择、较低的电流应该是150mA、而不是250mA。 是否仍建议使用 TPS92620/1? 客户需要小尺寸解决方案。

    客户认为输入端的 C (SUPPLY)会限制开关频率。 频率最低吗? 它能够支持400Hz 吗?

    此致、

    林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi:

    • 是的、对于较低的电流、客户仍然可以考虑 TPS92621/0-Q1。 TPS92621-Q1可支持高达300mA 的输出电流。 TPS92620可以并行输出通道并支持高达500mA 的输出电流。
    • 是的、Csupply 会限制开关频率、客户可以相应地更改 Csupply。 此外、我将测试具有400Hz 电源调光的 TPS92621Q1EVM 板、稍后我会为您回复。

          请参阅 7.3.6 TPS92621-Q1具有热共享功能的汽车类单通道高侧 LED 驱动器的电源控制数据表。

    Br、

    海利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailee:

    您是否有实现400Hz 电源调光的目标? 它可以通过理论解释。

    此致、

    林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi:

    是的、该器件可支持400Hz 的电源调光。 请查看测试波形、该波形基于 TPS92620EVM 板。 它与 TPS92621-Q1类似。

    您还可以测试我们的 EVM 板、它易于使用。

    Br、

    海利。