主题中讨论的其他器件: TPS92620-Q1、TPS92621-Q1 、 TPS92621Q1EVM
大家好、
我正在寻找以下器件。
VIN 为24V PWM 电压(400Hz 或1kHz)、 客户正在考虑采用恒流输出(PWM 驱动)及250mA 或350mA 输出。
例如、 TPS92612 LED 驱动器、哪个输入 PWM 信号与电源分开、是否有任何 IC 可以通过改变输入电压本身来实现 PWM 调光?

此致、
林市
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我正在寻找以下器件。
VIN 为24V PWM 电压(400Hz 或1kHz)、 客户正在考虑采用恒流输出(PWM 驱动)及250mA 或350mA 输出。
例如、 TPS92612 LED 驱动器、哪个输入 PWM 信号与电源分开、是否有任何 IC 可以通过改变输入电压本身来实现 PWM 调光?

此致、
林市
您好,Hayahsi,
Br、
海利。
您好、Hailee:
您的意思是"通过改变输入电压进行 PWM 调光"? 我认为它与您的描述中的电源调光类似。 此器件可支持电源调光-通过电源引脚的 PWM 信号。
是的、正确。
我将检查其他问题。 关于器件选择、较低的电流应该是150mA、而不是250mA。 是否仍建议使用 TPS92620/1? 客户需要小尺寸解决方案。
客户认为输入端的 C (SUPPLY)会限制开关频率。 频率最低吗? 它能够支持400Hz 吗?
此致、
林市
您好、Hayashi:
请参阅 7.3.6 TPS92621-Q1具有热共享功能的汽车类单通道高侧 LED 驱动器的电源控制数据表。

Br、
海利。