请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61089 尊敬的团队:
还有一个问题我想澄清。
对于 TPS61089x 升压电路、逻辑高电平 EN 引脚通过内部稳压器连接到 VCC 输出引脚。
由于始终存在 VIN (来自充电器 VSYS 电压)、这个升压的10V 电压是否始终开启? 或升压电路是否可能变为关断模式?

非常感谢。
吉米
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
还有一个问题我想澄清。
对于 TPS61089x 升压电路、逻辑高电平 EN 引脚通过内部稳压器连接到 VCC 输出引脚。
由于始终存在 VIN (来自充电器 VSYS 电压)、这个升压的10V 电压是否始终开启? 或升压电路是否可能变为关断模式?

非常感谢。
吉米