This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:TPS61089问题

Guru**** 2506545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338927/tps61089-questions-of-tps61089

器件型号:TPS61089

尊敬的团队:

还有一个问题我想澄清。

对于 TPS61089x 升压电路、逻辑高电平 EN 引脚通过内部稳压器连接到 VCC 输出引脚。

由于始终存在 VIN (来自充电器 VSYS 电压)、这个升压的10V 电压是否始终开启? 或升压电路是否可能变为关断模式?

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    EN 信号的高 阈值为1.2V 逻辑。

     关断时、VCC 电压将比 Vin (或更高的 Vo)低大约0.7V、 并钳位到5.8V。

    一旦 Vin 高于1.9V、EN 信号将激活。

    因此、该器件仅具有输入电压 UVLO 功能、并在输入电压低于2.4V (下降迟滞)时关闭。

    此致、

    费格斯