This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:BQ79616-Q1:BQ79616的睡眠模式电流为1.5毫安

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79600-Q1, BQ79616-Q1, BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331361/bq79616-q1-bq79616-q1-sleep-mode-current-of-the-bq79616-is-1-5-milli-ampere

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件: BQ79616、BQ79600-Q1

David、您好!

我无法回复以前的 标签、因为它以某种方式被阻止。

请参阅原理图的以下部分、进行了新的更改并完成了睡眠电流测量。

e2e.ti.com/.../Sleep-mode-current-measurement-at-different-test-conditions.xlsx

为了验证  写入 BQ79616-Q1数据表中的睡眠模式电流值、进行了不同的测试用例。

测试 情况 1
模式   参数 启用/禁用 电流消耗   单位 注释
睡眠模式 UV OV/OT/UT 保护器   禁用     根据数据表确定
故障屏蔽
Tsref
CVDD LDO 和 RTC   已删除    
电流中的 LDO   113 微放大器
BAT 电流   26 微放大器
总计     139 微放大器
测试 情况 2
睡眠模式 UV OV/OT/UT 保护器   禁用     根据数据表确定
故障屏蔽
Tsref 启用    
CVDD LDO 和 RTC   已删除    
电流中的 LDO   416 微放大器
BAT 电流   26 微放大器
总计     442 微放大器
测试 情况 3
睡眠模式 UV OV/OT/UT 保护器   禁用 0 0 根据数据表确定
故障屏蔽 启用   微放大器
Tsref
CVDD LDO 和 RTC   已删除    
电流中的 LDO   416 微放大器
BAT 电流   26 微放大器
总计     442 微放大器
测试 情况 4
睡眠模式 UV OV/OT/UT 保护器   启用     在 LDOIN 引脚中增加了146微安电流、在 BAT 引脚中增加了70微安电流
故障屏蔽 启用   微放大器
Tsref
CVDD LDO 和 RTC   已删除 0  
电流中的 LDO   560 微放大器
BAT 电流   103 微放大器
总计     663 微放大器

在上述测试案例中、编号4在启用保护器后、  LDOIN 引脚中的电流增加了146微安、BAT 引脚上的电流增加了70微安。

数据表中没有给出这种电流增加的情况。 请证明这个电流增加是合理的。

谢谢。此

致、 D·苏哈希
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subhash:

    我今天会安排一些时间在工作台上核实和证明这一信息是合理的。  

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subhash:

    我将在离线状态下就此问题与您联系。  

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Anthony、

    我们收到了 TI 团队的回复、收到了以下新的 xls。 此表中逐节显示了睡眠模式电流。

    现在我的问题是。

    AFE 中是否有会在低功耗模式下定期唤醒器件的自动唤醒机制?

    在这里、我们将 BMS 置于关断模式并将其唤醒为低功耗模式、以检查 OV/UT UV 和 OT/UT 状态。

    谢谢。此

    致、 D·苏哈希
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subhash:

    BQ79616不具有自动拖车功能。 BQ79600-Q1通信桥具有自动唤醒功能、如果您使用的是 BQ79600-Q1、此处可能适用该功能。

    此致、

    安东尼·范