主题中讨论的其他器件: BQ79616、BQ79600-Q1
David、您好!
我无法回复以前的 标签、因为它以某种方式被阻止。
请参阅原理图的以下部分、进行了新的更改并完成了睡眠电流测量。

e2e.ti.com/.../Sleep-mode-current-measurement-at-different-test-conditions.xlsx
为了验证 写入 BQ79616-Q1数据表中的睡眠模式电流值、进行了不同的测试用例。
| 测试 情况 1 | |||||
| 模式 | 参数 | 启用/禁用 | 电流消耗 | 单位 | 注释 |
| 睡眠模式 | UV OV/OT/UT 保护器 | 禁用 | 根据数据表确定 | ||
| 故障屏蔽 | |||||
| Tsref | |||||
| CVDD LDO 和 RTC | 已删除 | ||||
| 电流中的 LDO | 113 | 微放大器 | |||
| BAT 电流 | 26 | 微放大器 | |||
| 总计 | 139 | 微放大器 | |||
| 测试 情况 2 | |||||
| 睡眠模式 | UV OV/OT/UT 保护器 | 禁用 | 根据数据表确定 | ||
| 故障屏蔽 | |||||
| Tsref | 启用 | ||||
| CVDD LDO 和 RTC | 已删除 | ||||
| 电流中的 LDO | 416 | 微放大器 | |||
| BAT 电流 | 26 | 微放大器 | |||
| 总计 | 442 | 微放大器 | |||
| 测试 情况 3 | |||||
| 睡眠模式 | UV OV/OT/UT 保护器 | 禁用 | 0 | 0 | 根据数据表确定 |
| 故障屏蔽 | 启用 | 微放大器 | |||
| Tsref | |||||
| CVDD LDO 和 RTC | 已删除 | ||||
| 电流中的 LDO | 416 | 微放大器 | |||
| BAT 电流 | 26 | 微放大器 | |||
| 总计 | 442 | 微放大器 | |||
| 测试 情况 4 | |||||
| 睡眠模式 | UV OV/OT/UT 保护器 | 启用 | 在 LDOIN 引脚中增加了146微安电流、在 BAT 引脚中增加了70微安电流 | ||
| 故障屏蔽 | 启用 | 微放大器 | |||
| Tsref | |||||
| CVDD LDO 和 RTC | 已删除 | 0 | |||
| 电流中的 LDO | 560 | 微放大器 | |||
| BAT 电流 | 103 | 微放大器 | |||
| 总计 | 663 | 微放大器 | |||
在上述测试案例中、编号4在启用保护器后、 LDOIN 引脚中的电流增加了146微安、BAT 引脚上的电流增加了70微安。
数据表中没有给出这种电流增加的情况。 请证明这个电流增加是合理的。
谢谢。此
致、 D·苏哈希