This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62441-Q1:TPS62441

Guru**** 2812305 points
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arnaud、您好!

    我只看到不可见的图像。 您能否同时将它们作为文件附加到您的请求中?

    谢谢。

    法尔海恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  


    e2e.ti.com/.../Questions-to-TI-support.pdf

    你好、这是原始文件。  我很难理解如何加入这项计划。 抱歉:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arnaud、您好!

    您能告诉我使用此类高电容/多 LC 分支的动机吗?

    它可能影响器件的稳定性。  

    谢谢。

    法尔海恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它用于 敏感射频 SOC 的移动电源。  

    我们将测试演示板。 您建议哪些测试? LC 滤波器的电感是否可以降低不稳定的风险?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arnuad:

    我有多个问题。 我看到、您在 LC 滤波器中使用的是电感器、而不是铁氧体磁珠、这会导致额外的谐振。 通常建议使用铁氧体磁珠。

    因为它的电容非常高。 需要对其进行测试。

    1) 1)实现控制环路稳定性的波特图

    2) 2)启动

    这还取决于这些 LC 滤波器与转换器之间的距离。

    谢谢。

    法尔海恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anrnuad、

    您还有其他问题吗?  

    谢谢。

    法尔海恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arnuad:

    我将关闭该主题。 如果您有其他与此相关的问题、请随时打开此主题。

    谢谢。

    法尔海恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、可以关闭此主题。 我们执行了所有稳定性测试。  通过作用于 CFF 电容器、使用高输出电容和远程馈电已找到可接受的折衷方案。 非常感谢您的支持。 阿诺