This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360B:如何使用 TPS54360B 计算输出电容

Guru**** 2379230 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339534/tps54360b-how-to-calculate-output-capacitance-with-tps54360b

器件型号:TPS54360B

全部为高电平。

目前、TPS54360B 用于电路设计。 如下图所示、图中红框内的参数是如何获得的? 如何获得 ΔIOUT Ω 和 ΔVout Ω 的值? 所有的芯片都是一样的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在该特定部分中、 ΔIOUT 是负载瞬态阶跃。  ΔIOUT、如果您的负载瞬态是从1.5A 阶跃到3.5A、则 Δ I 为2A (负载变化)。  

    ΔVout μ V 是负载瞬态期间 Vout 的可接受变化。 例如、如果可接受的变化是4%且 Vout = 5V、则 ΔVout = 5 X 0.04 = 0.2V。

    设计人员选择  ΔIOUT Ω 和 ΔVout Ω 的容差。 然后、可以计算 TPS54360B 的输出电容。  

    ΔVout 和 ΔIOUT 不是 IC 的属性。 不同的设计要求将导致不同的输出电容值。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     大家好。

    感谢您的答复。

    针对回复中的负载瞬态、将其从1.5A 步进至3.5A 的基础是什么? 例如、如果使用某个电源芯片、如何确定该步长呢? 基础是什么? 4%的输出电压变化的基础是什么? 还是基于经验?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    负载瞬态阶跃和电压纹波容差可根据应用需求进行设置、而不是根据 IC 进行设置。 上面的帖子中提到的这些值是任意示例。 在计算元件时、设计人员应针对其特定应用使用其选定的负载瞬态阶跃和电压纹波容差来正确调整输出电容的大小。  

    此致、

    岭