全部为高电平。
目前、TPS54360B 用于电路设计。 如下图所示、图中红框内的参数是如何获得的? 如何获得 ΔIOUT Ω 和 ΔVout Ω 的值? 所有的芯片都是一样的?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在该特定部分中、 ΔIOUT 是负载瞬态阶跃。 ΔIOUT、如果您的负载瞬态是从1.5A 阶跃到3.5A、则 Δ I 为2A (负载变化)。
ΔVout μ V 是负载瞬态期间 Vout 的可接受变化。 例如、如果可接受的变化是4%且 Vout = 5V、则 ΔVout = 5 X 0.04 = 0.2V。
设计人员选择 ΔIOUT Ω 和 ΔVout Ω 的容差。 然后、可以计算 TPS54360B 的输出电容。
ΔVout 和 ΔIOUT 不是 IC 的属性。 不同的设计要求将导致不同的输出电容值。
此致、
岭