请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS37-Q1 主题中讨论的其他器件:TPS37
大家好、
我对下面的 TPS37_38-Q1功能安全引脚 FMEA 说明有疑问。
"对于施加到 SENSE1的电压小于2.7V 的固定电压阈值选项。。。"
固定电压阈值选项大于2.7V、因此我认为正确的说明是"SENSE1大于2.7V..."
您能否告知我的理解是否正确?
或者这是否意味着当感测1引脚开路时、固定选项版本的感测1引脚的偏置低于2.7V?

此致。