主题中讨论的其他器件:TPS25772-Q1
TPS25772Q1EVM-149套件必须具有 IC 来控制协议(GUI/PPS)、是否可以使用 PD 控制它们?
此外、是否可以使用 GUI 更改输出功率的各种组合- 20W、33W、45W、60W 等
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TPS25772Q1EVM-149套件必须具有 IC 来控制协议(GUI/PPS)、是否可以使用 PD 控制它们?
此外、是否可以使用 GUI 更改输出功率的各种组合- 20W、33W、45W、60W 等
Shyam、您好!
是的、可以从 Simple Configuration 视图或 Advanced Configuration 视图中配置系统电源。
在 Simple Configuration 视图中、请参阅"Power (电源)"、"PDP"和"PDO"选项卡(下图中以蓝色突出显示):
在 Advanced Configuration 视图中、请参阅"System Power"(系统电源)选项卡。 输入系统最大功率、最小功率和最大功率后、选择"配置 PDP 和 PDO"按钮(下图中以蓝色突出显示)。
Br、
成