This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25772Q1EVM-CO-149:TPS25772Q1EVM-CO-149

Guru**** 1282510 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25772-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339464/tps25772q1evm-co-149-tps25772q1evm-co-149

器件型号:TPS25772Q1EVM-CO-149
主题中讨论的其他器件:TPS25772-Q1

 TPS25772Q1EVM-149套件必须具有 IC 来控制协议(GUI/PPS)、是否可以使用 PD 控制它们?

此外、是否可以使用 GUI 更改输出功率的各种组合- 20W、33W、45W、60W 等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

    是的、可以从 Simple Configuration 视图或 Advanced Configuration 视图中配置系统电源。

    在 Simple Configuration 视图中、请参阅"Power (电源)"、"PDP"和"PDO"选项卡(下图中以蓝色突出显示):

    在 Advanced Configuration 视图中、请参阅"System Power"(系统电源)选项卡。 输入系统最大功率、最小功率和最大功率后、选择"配置 PDP 和 PDO"按钮(下图中以蓝色突出显示)。  

    Br、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢金成龙的答复。  

    此外、我还想知道是否有任何类似的支持高达100W 的 EVM。  

    只是想知道是否有选项可以使用此 EVM 中的 GUI 进行一些协议注入? 基本上、尝试在充电过程中通过引入误差来模拟协议的硬复位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam

    目前、我们没有支持每个端口高达100W 的汽车解决方案。

    GUI 上的"Telemety"(遥测)选项卡可用于系统监控和诊断、但还包括一个"Resety"(复位)按钮(参见下图)。

      

    请注意、器件运行期间无法更改拉电流电容器。 需要 POR 才能将包含所需拉电容配置的 AppConfig/补丁捆绑包加载到 TPS25772-Q1。

    Br、