This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3828:WDI 引脚

Guru**** 1139930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3828
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336886/tps3828-wdi-pin

器件型号:TPS3828

大家好、

我有两个有关 TPS3828-33的问题。  

1. TPS3828内部的自动复位振荡器的频率是多少?

2.器件是如何检测 WDI 管脚的状态的? 来保护系统免受损害?  

希望您能有所帮助。 谢谢!

雷纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruixin:

    我将对此进行研究、并将在下周早些时候提供反馈。

    谢谢。
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    此问题对客户很重要。 您可以帮助尽快检查吗? 谢谢!

    雷纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruixin:

    1、自动复位振荡器的频率 要短于0.9s 看门狗超时最小值、这样就可以一直在浮动/高阻抗 WDI 配置中提供脉冲。

    2. TPS3828的内部转换检测器可以检测 WDI 输入的驱动强度。 如果脉冲足够强、将拉至 VIH/GND、则转换检测器不会检测到"转换"(VDD 到 VIL、或在自动复位振荡器中检测到相反) 、这意味着 没有脉冲和超时发生。

    谢谢。
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    客户需要 自动复位振荡器频率的确切值,您可以帮助检查它吗? 谢谢!

    雷纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruixin:

    我要求  提供此信息、但不确定是否提供。 我将在收到反馈后立即更新。  

    谢谢。
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Joshua、

    谢谢! 我很期待这件事。

    雷纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruixin:

    我无法为您提供所有器件都在此精确频率下振荡的确切值、但是内部自动复位振荡器以某个 未知频率(>5Hz)工作、然后以数字方式将该频率拆分为所需的看门狗超时频率。 请参阅以下示波器截图示例、其中器件振荡频率为~0.625Hz。
      

    谢谢。
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    如果内部振荡器每1.6s 给狗狗提供一次脉冲响应。 那么它将在这里产生一个问题。 如果内部振荡器将 DOG 置于0s、那么客户将 WDI 拉低为1.5s、并在中给出 WDI 上的脉冲、例如0.5s。 然后它意味着狗在2秒后被喂养。 它超过0.9s、因此它将复位。 这就是客户遇到的问题。

    您可以在这里提供一些建议吗? 如何解决?

    谢谢!
    雷纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruixin:

    请帮助我了解客户的问题、根据您的描述、我在下面提供了一个时序图。  是否因为 看门狗超时失效而发生复位的问题? 我还 安排了星期二下午的会议。

    谢谢。
    约书亚