大家好、
我有两个有关 TPS3828-33的问题。
1. TPS3828内部的自动复位振荡器的频率是多少?
2.器件是如何检测 WDI 管脚的状态的? 来保护系统免受损害?
希望您能有所帮助。 谢谢!
雷纳
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Ruixin:
1、自动复位振荡器的频率 要短于0.9s 看门狗超时最小值、这样就可以一直在浮动/高阻抗 WDI 配置中提供脉冲。
2. TPS3828的内部转换检测器可以检测 WDI 输入的驱动强度。 如果脉冲足够强、将拉至 VIH/GND、则转换检测器不会检测到"转换"(VDD 到 VIL、或在自动复位振荡器中检测到相反) 、这意味着 没有脉冲和超时发生。
谢谢。
约书亚