请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65217 您好
我使用的是具有 TPS65217C PMIC 的 BeagleBone Black。 将 BeagleBone Black 用于电池供电应用。 为此、我们希望使用最低功耗运行模式。
我通过禁用 TPS65217C 的 LDO2使电源 LED 关闭。 在禁用 LDO2之前、电流消耗大约为250mA、而在禁用 LDO2之后、电流消耗没有变化。
在正常运行状态下、LDO2消耗多大的电流?
谢谢。