This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:反激式转换器的反馈方法、可用作输入电压可变的隔离式电压缓冲器

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, LM3481-FLYBACKEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339870/lm3481-feedback-method-for-flyback-converter-to-act-as-an-isolated-voltage-buffer-with-variable-input-voltage

器件型号:LM3481
主题中讨论的其他器件:TL431

传统上、反激式转换器旨在通过电隔离在可变输入电压范围内获得固定输出电压、广泛提供了用于此类设计的文献。

在这里、误差放大器被放置在具有电压基准(例如 TL431)的输出端。

我想知道设计一款输出遵循可变输入电压(Vout = Vin)的反激式转换器的可行性。 示例:VIN 范围= 5V 至12V、当 Vin = 5V Vout =5V、 Vin = 9V Vout =9V 且 Vin = 12V Vout =12V 等

从理论上讲、我想将误差放大器放置在初级侧。 但我想可能有标准的设计解决方案、或者在实践中可能不可行。  

如何实现这样的设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishshanka、

    感谢您通过 e2e 联系我们。

    这是一个有趣的概念。 实质上是一根"隔离导线"。
    如果回答正确、您需要进行全面隔离。

    您在寻找哪种负载电流?

    我们所有的控制器主要用于稳定输出电压。
    有些具有跟踪引脚的较新器件可将输入电压馈入该引脚以定义输出电压。
    但这些器件不支持反激式拓扑。

    如果您从输出电压断开电压反馈环路并由输入电压进行控制、
    在负载变化的情况下、您将失去输出电压的调节功能。

    如果负载是恒定的、这可能仍然起作用。

    对于变化的负载、您必须将来自输出的电压反馈与有关输入电压的信息相混合。

    对于非隔离式拓扑、输出电压连接到电阻分压器、分压电压馈入反馈引脚、
    我们支持将该反馈电压与另一电流混合的概念(例如允许选择目标输出电压)。

    在隔离式反激的情况下、反馈分压器无法工作、因为它会断开隔离。
    问题在于、误差放大器(例如 TL431)必须位于次级侧。
    因此、您需要一些额外的隔离放大器/跨阻元件来将输入电压信息带到次级侧 (作为可混合到反馈路径中的电流)。

    我不知道有任何文件会描述这样一个总体概念。
    但 Power Stage Designer 工具可以帮助创建电流混合级。

    此致
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    感谢您详细的快速响应。

    术语"隔离线"是一个完美的名称:-)

    可以。 我需要完全隔离、最大输出电流为2A (负载可变)。

    我必须使输出电压可变、以避免从初级侧汲取过流(在典型的固定电压输出转换器中、此时负载不知道电源额定值)、因为输入电压源可能具有不同的额定功率(例如 USB 端口)。

    我提出了随附的概念图。 这样的设计实际上会稳定吗?

    谢谢!
    此致、
    Nishshanka~ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishshanka、

    作为一个基本概念、您的电路将执行它应该执行的操作。
    但问题是 COMP 引脚具有内部电流源。
    因此、使用该外部放大器时、不得靠近 COMP 引脚进行驱动。

    您需要想出某种连接到该引脚的电阻负载或电阻分压器。
    允许的最大外部电压"馈电"是从 VCC 到 COMP 引脚的4.7K 上拉电阻、用于为光耦合器提供足够的电流(请参阅 LM3481-FlybackEVM)。

    当您混合输出和输入反馈时、您可以尝试将该信号馈送到反馈引脚中(我认为在这种情况下需要反转)。

    最大的挑战将是找到两个反馈信号(Vin 和 Vout)之间影响的正确分布。

    此外、当使用反馈引脚时、您将需要进行一些阶跃响应测试、以找到良好的补偿网络、该网络在所有情况下都保持稳定。
    在计算方法方面、我们无法真正为您提供帮助。

    此致
    哈利