Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, BQ24800, BQ25758
主题中讨论的其他器件: BQ25758、BQ25750
大家好、
我可以检查一下我们的 BQ24800是否可以容纳240W 应用吗? BQ24800的最大充电电流是多少? 我们的 BQ24800能否支持20V12A 应用?
此致、
岳雅登
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Jaden、您好!
问题是、如果输入为240W、在快速充电情况下、 我们的降压转换器的效率可能为95%、MOSFET 上的热损耗将超过10W、这是一个很大的数字并会导致 MOSFET 损坏。 您对此有什么建议吗?
我无法评论12A 时的 BQ24800的可靠性、因为尚未对其进行评估。 理论上可使用5m Ω 的感应电阻器来支持12A 充电电流、但这不能保证。 这是客户必须测试的内容。
您对此有什么建议吗?
方框图中有 BQ25758和 BQ24800。 为什么客户不想使用 BQ25750来消除对两个器件的需求?
我删除了方框图、因为其中包含 TI-机密信息、这是一个公共论坛。
此致、
Christian。