This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800:我们的 BQ24800是否可以支持20V12A 应用

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, BQ24800, BQ25758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339893/bq24800-can-our-bq24800-support-20v12a-application

器件型号:BQ24800
主题中讨论的其他器件: BQ25758、BQ25750

大家好、

我可以检查一下我们的 BQ24800是否可以容纳240W 应用吗? BQ24800的最大充电电流是多少? 我们的 BQ24800能否支持20V12A 应用?

此致、

岳雅登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaden 您好,

     BQ24800器件默认检测电阻为10mohms、提供的输入电流限制范围为64 mA 至8.128A。  

    但是、也可以使用其他值的电阻器、例如、可以使用5m Ω 来提高最大电流限值。

    我们尚未  在12A 充电电流下评估器件、因此我们无法保证这是否起作用、但我没有看到任何明显的原因导致这无法工作。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我们担心的是、如果输入为240W、在快速充电情况下、 我们降压转换器的效率可能为95%、MOSFET 上的热损耗将超过10W、这是一个很大的数字、可能会导致 MOSFET 损坏。 你有什么建议吗?

    此致、

    岳雅登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaden、您好!

    问题是、如果输入为240W、在快速充电情况下、 我们的降压转换器的效率可能为95%、MOSFET 上的热损耗将超过10W、这是一个很大的数字并会导致 MOSFET 损坏。 您对此有什么建议吗?

    我无法评论12A 时的 BQ24800的可靠性、因为尚未对其进行评估。  理论上可使用5m Ω 的感应电阻器来支持12A 充电电流、但这不能保证。 这是客户必须测试的内容。

    您对此有什么建议吗?

    方框图中有 BQ25758和 BQ24800。 为什么客户不想使用 BQ25750来消除对两个器件的需求?

    我删除了方框图、因为其中包含 TI-机密信息、这是一个公共论坛。

    此致、

    Christian。