This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62441:输出精度和 FSW 计算

Guru**** 2813465 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326613/tps62441-output-accuracy-and-fsw-calcuation

器件型号:TPS62441

大家好、

问题1:
VIN 的最小值为3.63V、最大输出值为3.329V。 我想确认 VFB1/VFB2的精度条件为 VIN≥VOUT + 1V。 当 VIN 和 VOUT 之间的实际差异小于1V 时、仍可保证精度范围在-1%到+1%之间此时的输出精度范围是多少?
问题2:  
计算 Vin=3.63V 和 Vout=3.329V 的情况:VIN=3.63V、=3.329V => Duty= 3.329V/3.63V= 0.917 fsw_max=1/(ton_min)* 0.917=1/(0.075us)* 12.22MHz 4MHz 4MHz 是否可以将其设置为1到 VOUT 的任何值? 而在"示例"情况下、只能将其设置为1~2.67MHz 的范围?
谢谢
利利连
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lillian

    我将评估上述情况、并在明天提供反馈。

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Lillian

    问题1: -我需要内部讨论。 将在1或2天内向您更新信息。

    问题2.

    计算 Vin=3.63V 和 Vout=3.329V 的情况:Vin=3.63V,VOUT =3.329V => Duty= 3.329V/3.63V= 0.917 FSW_max=1/(TON_min)*0.917=1/(0.075us)*0.917=1 4MHz 可以根据任何12.22MHz 值将其设置为4MHz? 在"示例"情况下、它只能设置为1~2.67MHz?
    范围

    是的、没错。 条件下的最大 FSW_max 为12.22MHz。 对于该器件和应用条件、Fsw 可以设置在 1.8MHz 至4MHz 之间。

    在该示例中、 FSW_max 为2.67MHz。  FSW 可在 1.8MHz 至2.67MHz 与非 4MHz 之间设置。

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Febin:

    感谢您的回复、希望您能获取 Q1的最新更新。

    谢谢

    利利连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Lillian

    问题1:

    看起来我们尚未验证并确定这一特定条件的特征。 我正在尝试找出我们是否有一些仿真数据。  

    我希望 下周早些时候向您通报最新情况。

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Lillian

    根据您的应用条件、该器件将处于100%模式、目前我们不指定 VFB 精度。

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Febin:

    您能否提供在输入电压=3.63V 和输出电压=3.2V (不满足输入电压>输出 电压+1V 的条件)时的计算方法?

    我们希望 Vout 能保证3.00V ~ 3.329V 的精度、且 Iout>0.65A。 电感器为3.3uH、±20%、2.3A (L)、2.0A (T)、55mΩ±20%、 40MHz。 Iout 可在多大范围内确保输出精度达到3.00V ~ 3.329V?

    谢谢

    利利连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Lillian:

    您能在 Vin=3.63V 且 Vout=3.2V 时提供计算方法吗

    什么计算方法?  

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Febin:

     输入电压=3.63V 且输出电压=3.2V 时的输出精度范围

    谢谢

    利利连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Lillian:

    我将在周一回到您的身边。

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Lillian:

    通常、可以使用以下公式:

    VOUT = VIN -[IOUT*(RDSon_HS + Rdcr_L)](  假设负载电流恒定)。

    只是为了澄清一下、它们是否将在100%模式下连续运行。 选择 LDO 难道不是更好吗?

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Febin:

    我们目前正在审查 TPS62441RQ 替代 TPS62410DRCR 的可行性。 我们想进一步确认、当使用条件不符合 Vin>=Vout +1V 时、即使高侧开关的关断时间大于30ns (不进入100%占空比模式)、也无法保证以下 VFB 精度?

    谢谢

    利利连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Lillian:

    您能否确保不会进入100%模式? 我认为当 Vin<Vout +1V 时它将进入100%模式

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Febin:

    我们从 d/s 中找到:

    进行了以下计算、

    F=2.25MHz→T=444ns;

    D = Vout/Vin =3.329/3.63 =91.71%

    关断时间= T*(1-D)= 36.8ns (> 30ns)

    因此、认为其未进入100%占空比模式。

    在您的 回复中、您认为 Vin<Vout +1V 将进入100%占空比模式。 因此、要达到3.329V 的输出电压、Vin 必须>4.329V、才能确保输出精度为1%、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Lillian:

    很抱歉耽误你的时间。 我会在一天或两天内回到你身边。

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Febin:

    是否有任何反馈?

    谢谢

    利利连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Lillian:

    在您的 回复中,您认为 Vin<Vout +1V 将进入100%占空比模式。 因此、要达到输出电压=3.329V、输入电压必须>4.329V、以确保输出精度为1%、对吗?

    根据器件的设计人员、建议设置1V 差值、以确保器件不处于100%模式。

    在这种情况下、+/-1%的 VFB 精度是有效的。

    关闭时间= T*(1-D)= 36.8ns (>30ns)

    这是针对特定应用条件计算的关断时间。

    如数据表所示、如果通常达到30ns 的最小 TOFF_HS、则会跳过开关周期并进入100%模式。

    这只是典型值、在30ns 之前或之后可能都是100%。  

    因此、需要建议 Vin 和 Vout 之间的1V 差值来限制占空比 、从而确保器件不会进入100%模式。

    如果我们需要打电话来讨论此主题并结束此问题、请告诉我。 我认为这样会 更好。

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Lillian:

    由于我们今天有一个详细的电话来解释这个主题、我希望您现在很清楚。  

    我将继续、关闭该主题。

    此致、

    费宾