大家好、



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
尊敬的 Lillian:
问题1: -我需要内部讨论。 将在1或2天内向您更新信息。
问题2.
范围计算 Vin=3.63V 和 Vout=3.329V 的情况:Vin=3.63V,VOUT =3.329V => Duty= 3.329V/3.63V= 0.917 FSW_max=1/(TON_min)*0.917=1/(0.075us)*0.917=1 4MHz 可以根据任何12.22MHz 值将其设置为4MHz? 在"示例"情况下、它只能设置为1~2.67MHz?
是的、没错。 条件下的最大 FSW_max 为12.22MHz。 对于该器件和应用条件、Fsw 可以设置在 1.8MHz 至4MHz 之间。
在该示例中、 FSW_max 为2.67MHz。 FSW 可在 1.8MHz 至2.67MHz 与非 4MHz 之间设置。
此致、
费宾
尊敬的 Febin:
您能否提供在输入电压=3.63V 和输出电压=3.2V (不满足输入电压>输出 电压+1V 的条件)时的计算方法?
我们希望 Vout 能保证3.00V ~ 3.329V 的精度、且 Iout>0.65A。 电感器为3.3uH、±20%、2.3A (L)、2.0A (T)、55mΩ±20%、 40MHz。 Iout 可在多大范围内确保输出精度达到3.00V ~ 3.329V?
谢谢
利利连
尊敬的 Lillian:
您能在 Vin=3.63V 且 Vout=3.2V 时提供计算方法吗
什么计算方法?
此致、
费宾
尊敬的 Febin:
我们从 d/s 中找到:
进行了以下计算、
F=2.25MHz→T=444ns;
D = Vout/Vin =3.329/3.63 =91.71%
关断时间= T*(1-D)= 36.8ns (> 30ns)
因此、认为其未进入100%占空比模式。
在您的 回复中、您认为 Vin<Vout +1V 将进入100%占空比模式。 因此、要达到3.329V 的输出电压、Vin 必须>4.329V、才能确保输出精度为1%、对吧?
尊敬的 Lillian:
在您的 回复中,您认为 Vin<Vout +1V 将进入100%占空比模式。 因此、要达到输出电压=3.329V、输入电压必须>4.329V、以确保输出精度为1%、对吗?
根据器件的设计人员、建议设置1V 差值、以确保器件不处于100%模式。
在这种情况下、+/-1%的 VFB 精度是有效的。
关闭时间= T*(1-D)= 36.8ns (>30ns)
这是针对特定应用条件计算的关断时间。
如数据表所示、如果通常达到30ns 的最小 TOFF_HS、则会跳过开关周期并进入100%模式。
这只是典型值、在30ns 之前或之后可能都是100%。
因此、需要建议 Vin 和 Vout 之间的1V 差值来限制占空比 、从而确保器件不会进入100%模式。
如果我们需要打电话来讨论此主题并结束此问题、请告诉我。 我认为这样会 更好。
此致、
费宾