This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:升压模式时的问题

Guru**** 2522790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340501/tps55340-issue-while-boost-mode

器件型号:TPS55340

大家好、我创建了一个升压逆变器项目、将电池电压(额定电压为3.7V)提高到9V。 遗憾的是、当电源被连接时、电路汲取的电流接近2.5A、并且不输出电压。 如果您可以查看我的原理图并提出可能的错误做法、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcin:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    通过对原理图进行初步检查、我认为没有问题。

    若要进行进一步调试、可以执行以下步骤:

    -测试至少两个板来检查这是否是焊料问题-我的第一个猜测

    -在未连接负载的情况下进行测试。

    -检查 SW、SS、FB 和 COMP 信号

    此致、

     斯特凡