This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63036:为 TPS63036优化 BOM

Guru**** 2500355 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338492/tps63036-optimize-bom-for-tps63036

器件型号:TPS63036
主题中讨论的其他器件:TPS63901

我们正在研究一种外形尺寸为10x10mm 的可穿戴设备。 我们已选择 TPS63036YFGR 作为主功率 IC、通过3.7V 1S 锂离子电池输入实现3.3V 固定输出。 选择该 IC 的原因如下

具有尺寸最小的降压-升压转换器 IC

负载电流低于50mA 时、其效率高于90%。  

由于我们的 PCB 外形非常小、因此我们只能将0201 (0603)封装用于输入和输出电容器。

a)  输入和输出电容器的 C0201 (0603)尺寸是否合适?

B)在参考设计中、还建议使用3X10uF 输出电容器。 我可以使用一个电容值更大的输出电容器、而不是3X10uF 陶瓷电容器吗? 这也是在 C0201封装中?

c)如果我们从设计中跳过 C3电容器、是否可以?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能告诉我 最大输出电流的值吗?

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我明天会给您提供系统的最大电流计算

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、正在等待更新。 咨询、因为如果您的输出电流足够小、我认为 TPS63901 应该是更好的选择。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际的 TPS63901看起来非常适合我、以满足我的需求。 我之前想知道为什么漏掉了这个 IC。 不过、我已经计算出系统的峰值电流消耗、大约24至30mA。 平均电流消耗约为10 -15mA。 但我的设计中只有一个接近和光传感器、其 LED 的峰值电流为100mA。 因此、占空比为1/320时、其0.32mA。 我还附上了数据表页面的屏幕截图。 请记住、这些是计算值、尚待测试。 因此、我们的计算值在50千赫兹下

     

    现在你可以更好地推荐我的最佳选择。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想说 TPS63901是适合您情况的最佳选择。 小型封装、更少、更小的外部组件。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的推荐。 为 TPS63901选择元件时、电感器的选择是最重要的部分。 根据数据表中的公式5、我将尝试计算电感器的 Ipeak。 但我对公式中开关频率的值感到有点困惑。 由于我使用的是锂离子电池、其电压将在2.7V 至4.2V 之间变化。 那么公式中的开关频率值应该是多少。 中的"开关频率"针对不同的输入电压是不同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请仅使用推荐的电感器(2.2uH)。 在应用中、器件在 PFM 模式下工作、频率会随输入和输出电压的变化而变化。 还能控制输出电流。

    此致

    陶氏