主题中讨论的其他器件:TPS63901
我们正在研究一种外形尺寸为10x10mm 的可穿戴设备。 我们已选择 TPS63036YFGR 作为主功率 IC、通过3.7V 1S 锂离子电池输入实现3.3V 固定输出。 选择该 IC 的原因如下
具有尺寸最小的降压-升压转换器 IC
负载电流低于50mA 时、其效率高于90%。
由于我们的 PCB 外形非常小、因此我们只能将0201 (0603)封装用于输入和输出电容器。
a) 输入和输出电容器的 C0201 (0603)尺寸是否合适?
B)在参考设计中、还建议使用3X10uF 输出电容器。 我可以使用一个电容值更大的输出电容器、而不是3X10uF 陶瓷电容器吗? 这也是在 C0201封装中?
c)如果我们从设计中跳过 C3电容器、是否可以?