This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51916:VTT 关断序列

Guru**** 2381290 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51916
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328667/tps51916-vtt-shutdown-sequence

器件型号:TPS51916

大家好!

我对 TPS51916掉电时的行为有疑问。

在关断序列期间、VTT (0.6V)输出电压从下降到上升再到下降。
我想知道这种情况的原因。


当有负载时、它将像这样下降。 如果卸下 CPU 或内存,则不会出现此问题。
此外、如果您将放电模式从 Tracking (跟踪)→Non-Tracking (非跟踪)更改、则不会发生此情况。
有什么可能的原因吗?
是否有办法抑制这种下降?

此致、
石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、石渡

    看起来这可能需要处理放电跟踪和非跟踪的方式、以及可能是功率状态控制。 跟踪模式可使 VDDQ 放电、非跟踪模式可使 VDDQ 和 VTT 放电。 由于 S3在 S5之前关闭、VTT 关闭并进入高阻抗电源状态、并且会悬空、但不会灌入/拉取。 但当 S3和 S5都关闭时、VTT 会关闭、但处于放电状态。 这可能就是您看到发生这种情况的原因、因为它进入这个浮点和高阻抗状态、因为 S3关闭、不会灌入或拉取、所以我们可以看到骤降、然后当 S5关闭时、我们看到器件放电正常。

    因此、您能否同时关闭 S3和 S5并捕获结果? 您有原理图吗? 您是否能够在非跟踪模式下使用器件、还是希望使用跟踪模式?  

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的字段:

    非常感谢您的支持。


    更改 S3=低电平/S5=高电平的周期时、VTT 的下降压是否有差异?

    例如、即使 S3=Low/S5=High 的周期很长、VTT 的下降骤降是否从0.6V 左右开始?

    目前尚未确认 S3和 S5的同时关闭、因为这需要修改电源控制微控制器的电路板或固件。


    此致、
    石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、石渡

    在此 S3状态下、VREF、VDDQ 和 VTTREF 仍处于打开状态。 因此、器件应悬空此输出、因此取决于此值的输入和其他电平。

    从同一个点获取 S3和 S5可能会更容易、因此它们会同时落体。 除非这是您描述和努力的过程。

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的字段:


    非常感谢您的支持。

    很抱歉这么晚才回复。
    我通过同时关闭 S3和 S5来改善它。

    客户将采取以下措施:这是采取对策的好主意吗?

    ・将放电模式从跟踪模式更→改为非跟踪模式、以避免异常波形
    ・μ s 调整 VPP (2.5V)和 VDD (1.2V)的下降时间

    此致、
    石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、石渡

    现场今天不在办公室,但他应该能够明天回复, 3/19。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、石渡

    我不确定我理解你的反措施是什么意思? 这是否是为了防止在 POST 开始时看到波形?  

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的字段:


    感谢您的答复。

    没错。
    我想和你确认一下。
    这是否是防止开始出现波形的有效措施?


    此致、
    石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、石渡

    如上所述以及您所看到的、最好的计数器措施也许是控制 S3和 S5。 不确定调整下降时间是否就是您的意思。

    此外,如果您从"跟踪"→"非跟踪"更改放电模式,则不会发生此情况。

    正如您还提到的、根据您的结果、这也应该是可以接受的。

    谢谢。
    字段