This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20:TPS7A20PYCKR 身体标记不清楚、AOI 不可读取、无法检测是否发生了错误的极性

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338723/tps7a20-tps7a2020pyckr-body-marking-unclear-not-readable-by-aoi-and-unable-to-detect-if-wrong-polarity-occurs

器件型号:TPS7A20

由于  TPS7A2020PYCKR 主体标识为黑色而不是白色、请参阅下面由我们的 AOI 捕获的封装图像。 我们的 AOI 无法读取正文标记。 如果在 AOI 中将体标图像匹配设置调整为高达60%、则会导致一些虚假调用。 这会导致 AOI 无法检测是否出现错误极性。 是否可以使身体标识颜色更明亮、更清晰、便于 AOI 读取?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chee:  

    我会与团队进行核实、然后回复给您。  

    Br、

    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、

    如果 TI 有任何有关上述事项的更新、那我来跟进一下吗?

    谢谢!

    此致、

    CY 低电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CY:  

    我们目前无法更新此器件的正文标记。

    Br、

    埃林