请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A20 由于 TPS7A2020PYCKR 主体标识为黑色而不是白色、请参阅下面由我们的 AOI 捕获的封装图像。 我们的 AOI 无法读取正文标记。 如果在 AOI 中将体标图像匹配设置调整为高达60%、则会导致一些虚假调用。 这会导致 AOI 无法检测是否出现错误极性。 是否可以使身体标识颜色更明亮、更清晰、便于 AOI 读取?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
由于 TPS7A2020PYCKR 主体标识为黑色而不是白色、请参阅下面由我们的 AOI 捕获的封装图像。 我们的 AOI 无法读取正文标记。 如果在 AOI 中将体标图像匹配设置调整为高达60%、则会导致一些虚假调用。 这会导致 AOI 无法检测是否出现错误极性。 是否可以使身体标识颜色更明亮、更清晰、便于 AOI 读取?