请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28950 我对使用 UCC28950的电源的启动波形有疑问、
非常感谢您的回答。
请参考此波形。
当紫色波形变为低电平时、启动开始。
接下来、观察黄色软启动端子(引脚5 SS/EN)、它会上升。
此时、绿色波形(引脚22 OUTPUTA)在软启动操作后停止一段时间。
并在大约130ms 后开始工作。
当软启动运行时、OUTPUTA 将在输出时逐渐增大其脉冲、但它将保持停止。
OUTPUTA 应输出逐渐增大的脉冲、但保持静止。 我想调查原因、
我应该检查哪个引脚?
顺便说一下、我将一个1uF 电容器连接到引脚5。