This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:软启动

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341312/ucc28950-soft-start

器件型号:UCC28950

我对使用 UCC28950的电源的启动波形有疑问、
非常感谢您的回答。

请参考此波形。

当紫色波形变为低电平时、启动开始。

接下来、观察黄色软启动端子(引脚5 SS/EN)、它会上升。

此时、绿色波形(引脚22 OUTPUTA)在软启动操作后停止一段时间。
并在大约130ms 后开始工作。

当软启动运行时、OUTPUTA 将在输出时逐渐增大其脉冲、但它将保持停止。
OUTPUTA 应输出逐渐增大的脉冲、但保持静止。 我想调查原因、
我应该检查哪个引脚?

顺便说一下、我将一个1uF 电容器连接到引脚5。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我收到了您的询问,正在审查中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您看到的行为是转换器对占空比的要求小于 Rtmin 编程的要求。   

    该行为在数据表的图1中进行了描述。  下面提供了数据表链接、供您参考。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc28950.pdf

    数据表的图42更好地展示了 SS 在初始启动、逐周期电流限制和过流保护下的工作原理。

    此致、