This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25180-Q1:计算结果与仿真结果不匹配。

Guru**** 2525330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338932/lm25180-q1-the-results-of-calculations-and-sim-results-do-not-match

器件型号:LM25180-Q1

计算结果与仿真结果不匹配。
请告诉我一些可能的原因。

假设条件在这里。

・Vin=14V

・Vout=35V

・NPS=0.5 (NP=1,NS=2)

・Ω Vf = 0.7V

・12.1kΩ

・Vref = 1.21V (由 IC 确定)

・180Ω

输出电压= 35.2V

VOUT~18V

(顶部是输出电流、中间是初级侧的电压反向电压、底部是输出电压)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atsuki:

    感谢您使用外接产品进行设计。  仿真模型中的变压器匝数比似乎不正确。  在 RFB=180k 时、18V 输出似乎为1:1。  您能否更新匝数比?

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好。
    感谢您的答复。
    我可以在此属性窗口中更改匝数比、当我双击电路上的部件时出现此窗口、对吧?
    即使我更改了该值、也没有变化。

    >匝数比结果:1
     VOUT=33.2V


    > 转速比的结果:2

     VOUT=33.3



    谢谢!

    浅野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asano:

    电路也会错过初级侧上的齐纳钳位。

    您能补充一下吗?  请参阅设计计算器以选择齐纳二极管。

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好。

    谢谢。
    钳位二极管的极性应反转、但我知道有必要这样做。
    但我认为它不会影响输出电压。

    我进行了仿真。
    两个具有不同匝数比的变压器。
    一个是 N2/N1=1、另一个是  N2/N1=2。  
    如您在下方所见、输出电压是相同的。 (应该是二比一。)  
    我认为匝数比设置不正确。

    TX1:N=1

    TX2:N=2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asano:

    您是否会将您的模型文件发送给我、以便我可以在计算机上运行和调试它?

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好。
    感谢您的支持。
    我无法因某种问题将其加入本次聊天。
    请告诉我您的电子邮件地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在向您发送私人消息邀请、并允许在 PMS 中进行通信。

    谢谢

    友好