Other Parts Discussed in Thread: LM5148
主题中讨论的其他器件:LM5148
您好!
在加载电源时、我可以从电路中听到这种咔嗒声。
我的输出为23V。 我会对输出进行脉冲、周期为20ms、占空比为50%
是否怀疑它可能存在一些不稳定性?
负载为15A 的开关节点
。
空载时的开关节点
也许有人会引导我朝一个方向前进。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、Thomas:
看起来好像有一些不稳定性、看起来不正常、您能否共享原理图、以及在设计计算器电子表格中填写您的要求、以便我对照您的设计进行检查。
e2e.ti.com/.../4251.LM5148_2D00_LM25148-Quickstart-Calculator.xlsm
谢谢。
David、您好!
感谢您的回答。
我已经使用了我随附的电子表格以及原理图。
e2e.ti.com/.../1614.LM5148_2D00_LM25148-Quickstart-Calculator_5F00_rev3.xlsm
谢谢!
尊敬的 David:
感谢您的建议。
1.试图将这个额外的2uH 电感器(L202)短路、但这没有任何改变。
2.使用电子表格中填充的电容的50%并将其更改为补偿元件,但也没有变化。
但是、如果您认为它看起来像是不稳定性、那么我想我只需要考虑补偿组件。
另一个要添加的功能是、它仅在我打开/关闭负载时发出咔嗒声。 开启或关闭外围设备没有声音。
完成一些进一步的测量后、我认为测量 SW 节点时可能出现连接不良。 现在它看起来更稳定、仍然在改变占空比。 我已经附上了 SW 节点的一些新图片。
电机的情况。
谢谢你。
大家好、Thomas:
这些波形对我来说看起来很正常、不确定滴答噪声从何而来? 您确定它是 LM5148吗? 如果是来自 LM5148、您应该能够在开关节点测量中看到<20kHz 的时域特征。 请添加持久性并检查抖动、然后再查看交流耦合的输出纹波电压、这应该会在<20kZ 时显示出轻微的振荡、如果您能看到它、那么我不相信它是因为开关所致。
希望这对您有所帮助。
大卫。
David、您好!
尝试执行一些其他测量、我在下面列出了这些测量以及一些测量的详细信息。
在这种情况下、负载接通/关断、而黄色迹线表示输出交流耦合。

两个 SW 节点图,无负载和 Persistance 打开。 无论有无负载、它们的外观和行为都基本相同。


与空载交流耦合的输出纹波。

满载条件下的 SW 节点上升/下降时间约为14.5A


总之、我认为开关波形看起来快速而清晰。 我有一个外部5V 电源连接到 VCCX。
另外要提到的一点是、当我在示波器上激活2个通道时、抖动似乎会消失、这可能表明随着通道数量的减少、采样工作会有所减少。 我的范围是 RTB2004 300MHz、2.5GSA/s、它应该足够快。
如果存在问题、我希望您可以进一步总结这些图表的情况。
非常感谢、如果需要其他信息、请告诉我。
Br. Thomas