This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148-Q1:开关模式电路的克林声音

Guru**** 2204280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5148
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339586/lm5148-q1-clickling-sound-from-switch-mode-circuit

器件型号:LM5148-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5148

您好!

在加载电源时、我可以从电路中听到这种咔嗒声。

我的输出为23V。 我会对输出进行脉冲、周期为20ms、占空比为50%

是否怀疑它可能存在一些不稳定性?

负载为15A 的开关节点

 空载时的开关节点

也许有人会引导我朝一个方向前进。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas:

    看起来好像有一些不稳定性、看起来不正常、您能否共享原理图、以及在设计计算器电子表格中填写您的要求、以便我对照您的设计进行检查。

    e2e.ti.com/.../4251.LM5148_2D00_LM25148-Quickstart-Calculator.xlsm

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    感谢您的回答。
    我已经使用了我随附的电子表格以及原理图。

     e2e.ti.com/.../1614.LM5148_2D00_LM25148-Quickstart-Calculator_5F00_rev3.xlsm

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas:

    首先要尝试的是在设计计算器中填充降额的 COUT、假设为您拥有的 COUT 的~50%。

    那么您需要重新补偿并检查稳定性。

    如果这不起作用、那么请注意:  电子表格不考虑 L202的补偿、这可能是您不稳定的原因。  请简短并重新测试、谢谢。

    希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的建议。

    1.试图将这个额外的2uH 电感器(L202)短路、但这没有任何改变。

    2.使用电子表格中填充的电容的50%并将其更改为补偿元件,但也没有变化。

    但是、如果您认为它看起来像是不稳定性、那么我想我只需要考虑补偿组件。

    另一个要添加的功能是、它仅在我打开/关闭负载时发出咔嗒声。 开启或关闭外围设备没有声音。

     完成一些进一步的测量后、我认为测量 SW 节点时可能出现连接不良。 现在它看起来更稳定、仍然在改变占空比。 我已经附上了 SW 节点的一些新图片。  

    电机的情况。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas:

    这些波形对我来说看起来很正常、不确定滴答噪声从何而来?  您确定它是 LM5148吗?  如果是来自 LM5148、您应该能够在开关节点测量中看到<20kHz 的时域特征。  请添加持久性并检查抖动、然后再查看交流耦合的输出纹波电压、这应该会在<20kZ 时显示出轻微的振荡、如果您能看到它、那么我不相信它是因为开关所致。   

    希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    尝试执行一些其他测量、我在下面列出了这些测量以及一些测量的详细信息。

    在这种情况下、负载接通/关断、而黄色迹线表示输出交流耦合。

    两个 SW 节点图,无负载和 Persistance 打开。 无论有无负载、它们的外观和行为都基本相同。

    与空载交流耦合的输出纹波。

     满载条件下的 SW 节点上升/下降时间约为14.5A

    总之、我认为开关波形看起来快速而清晰。 我有一个外部5V 电源连接到 VCCX。

    另外要提到的一点是、当我在示波器上激活2个通道时、抖动似乎会消失、这可能表明随着通道数量的减少、采样工作会有所减少。 我的范围是 RTB2004 300MHz、2.5GSA/s、它应该足够快。

    如果存在问题、我希望您可以进一步总结这些图表的情况。

    非常感谢、如果需要其他信息、请告诉我。

    Br. Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas:

    瞬态响应看起来很好、如果您仅在低负载下才可以听到可闻噪声、这可能是正常的、因为您在二极管仿真模式和 PFM 模式下运行、在较轻负载下、开关周期将折返到它需要的值以调节输出。

    您可以通过在 FPWM 模式下启用器件来检查此情况、并检查问题是否得到解决。

    希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    一旦您提到 FPWM、我就开始考虑 Cnfg 引脚并设置一个42.1K Ω 的电阻器。 这将启用展频功能。 我已经将这个电阻器改为27K、抖动和 以前一样好。

    Br. Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Thomas、

    很高兴您找到了可闻噪声的来源、输出将随 SPSP 的频率而变化。

    可以通过电感器或陶瓷输出电容器听到噪声。

    希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    在反斜率上仍然有一些抖动、但这可能是正常的。 如果补偿网络可以改善它、我可能会尝试一下。

    是的、也认为这个滴答噪声来自电感器。

    Br. Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负责的工程师现在不在办公室。 响应将延迟。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Thomas、

    也可以是陶瓷。  我不确定补偿是否会有帮助。  但您可以试试。  更改输出电容器和/或电感器或许可以解决这个问题。

    希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、现在已经尝试更改交叉频率、从而更改补偿网络、但实际上并没有什么改变。

    我将尝试接受您的建议并尝试使用电容器。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas:

    如果问题未得到解决、可以随意重新打开。

    谢谢。

    大卫。