请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSI3050-Q1 我们需要通过在 PXFR 引脚上放置一个0欧姆电阻器、将 TPSI3050-Q1设置为最低功耗模式。
对于降额分析、我们需要知道最大 PXFR 引脚将"提供"的电流。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们需要通过在 PXFR 引脚上放置一个0欧姆电阻器、将 TPSI3050-Q1设置为最低功耗模式。
对于降额分析、我们需要知道最大 PXFR 引脚将"提供"的电流。
Lars、您好!
感谢您联系 E2E。 在最低功率传输设置下、器件将向 VDDH 传输0.77mA 的电流。 您可以在计算器工具的"电源传输"选项卡中查看此表。 如果我误解了您的问题、请告诉我。

此致、
T·陈
固态继电器|应用工程师