This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI3050-Q1:如果 R_PXFR = 0欧姆、则 PXFR 输出的最大电流

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSI3050-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341158/tpsi3050-q1-max-current-out-of-pxfr-if-r_pxfr-0-ohm

器件型号:TPSI3050-Q1

我们需要通过在 PXFR 引脚上放置一个0欧姆电阻器、将 TPSI3050-Q1设置为最低功耗模式。  

对于降额分析、我们需要知道最大 PXFR 引脚将"提供"的电流。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lars、您好!

    感谢您联系 E2E。 在最低功率传输设置下、器件将向 VDDH 传输0.77mA 的电流。 您可以在计算器工具的"电源传输"选项卡中查看此表。  如果我误解了您的问题、请告诉我。  

    此致、
    T·陈


    固态继电器|应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tilden,  

    感谢您的回答-我们将对我们的组件进行降额、因此我们必须知道我们的 组件将看到的电压或电流。  
    当我在 PXFR 引脚上放置一个0欧姆电阻器时-我们需要知道这个0欧姆电阻器将看到的电流是多少。  
    换话句话说、 最大值是多少。 PXFR 引脚将"提供"的电流。

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大电流为75uA、 仅在加电期间出现。 一旦完成上电并配置了 RPXFR 设置、该电流就会被移除。