This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:输出电压振荡

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340818/ucc28056-output-voltage-oscillation

器件型号:UCC28056

您好!

我使用 UCC28056A 设计了一个 PFC 电路。 当我为电路上电时、输出电压会振荡。 观察分流电阻器上的电流时、我可以看到、每次转换器开始开关时、电流基准都会达到其最大值并触发 OCP。 因此、输出电压会过冲。 无论我使用何种补偿组件、我都未能解决此问题。

为什么电流基准这么高、为什么它不降低以便平滑地调节输出电压?

在采集板上、您可以看到交流耦合输出电压和分流电流。 电流达到3.75A、在200mR 分流器上等于750mV、这会触发 OCP 阈值。

输入电压为230VAC、输出设定点为600Vdc。 最大输出功率为50W。

我随附 Altium 项目以供参考。

e2e.ti.com/.../240131-PFC-UCC28056-v01.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议做的第一件事是使用 Excel 设计工具仔细检查设计。  可通过以下链接找到该文档。

    https://www.ti.com/tool/download/SLUC641

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。 我将仔细检查并返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢您告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我已根据 Excel 设计工具修改了 PFC、它可以正常工作。 感谢您的建议!