请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28056 您好!
我使用 UCC28056A 设计了一个 PFC 电路。 当我为电路上电时、输出电压会振荡。 观察分流电阻器上的电流时、我可以看到、每次转换器开始开关时、电流基准都会达到其最大值并触发 OCP。 因此、输出电压会过冲。 无论我使用何种补偿组件、我都未能解决此问题。
为什么电流基准这么高、为什么它不降低以便平滑地调节输出电压?
在采集板上、您可以看到交流耦合输出电压和分流电流。 电流达到3.75A、在200mR 分流器上等于750mV、这会触发 OCP 阈值。
输入电压为230VAC、输出设定点为600Vdc。 最大输出功率为50W。
我随附 Altium 项目以供参考。