This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:TPS25750+BQ25792+BQ77915无电电池稳压器

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ77915, BQ25798, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334882/bq25792-tps25750-bq25792-bq77915-dead-battery-stat

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件: TPS25750、BQ77915和 BQ25798

您好、亲爱的朋友:

我将该架构用于一个电路板、我使用3节电池架构、由于使用了 BQ7791500、该架构能够实现充电器平衡和保护、
当保护功能起作用、并且由于欠压保护而导致电池与充电器芯片"BQ25792"断开连接时、它似乎会进入电池电量耗尽状态。  
在这种情况下、电池保护板输出端的电压约为1.8至2.5伏、因此充电器关闭、  

我将 USB 或任何电源连接到 TPS25750、在此步骤中、并在 TPS25750中进入"Alwayes Sink"模式、将电压释放到 BQ25792 VBUS、然后从 EEPROM 获取 tps25750配置并应用到 bq25792、
但充电过程不正确、系统无法为电池充电、

我使用 PCBA 装配流程组装了10个完整板、50%的板可以充电、50%的板无法充电。组装质量很好、我 在该板上找不到任何质量缺失或无法工作的问题。 我不确定哪一个轨迹可以正常工作、  

 bq25792上的 STAT 引脚在此状态下也为低电平。

借助逻辑分析仪、I2C 总线上的所有内容都已清除且配置正确、我们收到了 BQ25792 ACK 表格。

另外、当我们不在电池电量耗尽状态下时、所有情况都正常、充电过程正确。

那么、我如何使该问题正常工作?  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电压是否相对于数据表中电池充电器参数"BQ25792"和包含保护模式下 BQ77915的保护板输出电压的 VBAT_SHORT 和 VBAT_ShortZ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我移除了 BQ77915 LD 引脚上的电阻器、现在保护板的输出电压大约为0V、现在在该状态下、通过对 tps25750供电、bq25792在 VBAT 引脚上创建了2.5V、但无法导通保护 MOSFET、

    我对电池板施加了大约8V 的测试电压、它可以工作、MOSFET 可以工作、但 bq25792不能、我对这种情况感到困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了、 在 tps25750的 EEPROM 中预充电电流设置为80mA、我将新值设置为160mA、但状态未改变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shahab、

    当没有电池或电池开路保护器并启用充电时、充电器会达到 BATOVP、导致 SYSOVP、从而导致充电器的转换器短暂关闭。  您可以通过向 BAT 引脚添加~200uF 或更改为引脚对引脚和寄存器以寄存器兼容的 BQ25798来防止这种情况。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    谢谢、Jeff
    我在 VBAT 网上添加了1个电解质330uF、您可以在外部 MOSFET 的漏极引脚和连接到电池保护 P+的 BQ25792的 BATP 引脚上找到它、对吗? 但我没有看到任何变化。

    在此状态下、由于时间原因、我无法更改芯片、因此我必须使用 bq25792解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shahab、

    看到此问题时、您能否提供 VBUS、SYS 和 VBAT 的示波器快照?

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次大家好、Jeff、
    CH1是 VSYS 引脚
    CH2是 VBAT 引脚

    电池电压为8.45v、UV 保护器开启  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shahab、

    您可以重复一下 VBUS 和 VSYS 吗?  2S 电池的充电器 VREG 是否默认设置为8.4V?  如果是、则电池处于过压状态。  充电器的寄存器转储?

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个 stat 中的 VBUS 是9.0v、但我可以再次捕获它、
    BQ VREG = 6V
    配置=3Cell 正如我昨天在 prog 引脚上使用 R10=13.7K 发送的图片。

    VSYS 大约9.14V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS25750toBQ25792.rar
    这是激活电池保护 BQ77915且 系统出现电池电量耗尽状态且为 tps25750的输入端供电时、从 POR 获取的 TPS25750和 BQ25792之间 I2C 引脚上的逻辑分析仪完整文件。

    您可以使用脉动式查看逻辑应用程序将其打开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shahad、

    遗憾的是、我没有那个逻辑应用、我是一个电源人员、不是数字人员。  如果保护器正在打开和关闭 FET、则 TPS25750固件可能需要更改、以通过 I2C 重新配置充电器。  例如、如果保护器由于欠压而打开其放电 FET、除非保护器在1.5秒的涓流充电时间内不能关闭、否则不会出现问题。  但是、如果它打开其充电 FET、充电器会继续充电、从而导致其最小电容过压。 BATOVP 和随后的 SYSOVP 会导致充电器的转换器关闭30ms。  这意味着 SYS 将崩溃。  您可以通过以下方式防止:
    1.使用 TPS 部件可以让充电器关闭充电

    2.为充电器 BAT 引脚添加~200uF 电容

    3.更改 BQ25798、它在30ms 内不会关闭转换器。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AOH、

    感谢 Jeff 的关注

    我接受了保护 MOSFET、 由于 UV 而导致的放电 FET 已打开、充电 FET  无法充电、我将自己的 PSU 连接到保护电路、例如使用8到12伏并将电流限制到0.5 A、 在禁用0.5秒保护的情况下、PSU 可能会将电流推入电池、所以我认为保护电路工作正常、可能部件选择有不匹配的地方。

    此外、我在 VBAT 引脚上添加了330uf、以防止出现您所说的 OVP 问题。 但状态没有变化。

    我认为 BQ25792有一个问题与这种状态,我不知道发生了什么,所以?!!!

    我必须更改其中一种方式:

    1-改变电池保护的架构(时间长、价格高)

    2-移除保护电池并将电池直接连接到 bq25792、如数据表上显示的应用(不好但速度最快的方法)

    选择其他保护措施(需要很长时间)

    4-将 bq25792更改为98 (采取更多监控和维修我们的所有板)

    5-你的 OPNONIUN 和经验的 最佳选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shahab、

    您是否能够从充电器提供 I2C 寄存器转储?  它会存储充电器的当前状态和过去发生的故障。  这些故障在读取后清除、因此请仅执行一次读取。   

    我被你的示波器图迷惑了。  如果放电 FET 断开、那么电池电压是怎样变得如此高和稳定的?  另外、在您的原理图中、我假设充电器 TS 引脚连接到电池组热敏电阻?  如果没有、请更改电阻器、使它们的值相同。

    我打算将这篇文章转给 TPS25750组、因为可能存在固件问题、但我仍将复制此文章。

    此致、

    杰夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    由于 UV 放电 FET 关断、FET 的正向二极管导通 、但我不认为对于3节电池架构来说电池输出保护太高、我取下 BQ77915芯片 LD 引脚上的负载检测器电阻后刚好在1V 左右、  

    是的、它连接到电池组上的 AT103热敏电阻、  

    当系统不处于电池电量耗尽模式时、一切正常、充电过程正常、所以我认为我们没有热敏电阻值问题。 此外、由于这一原因、我认为 tps25750配置是正确的。  

    关于我尝试收集数据寄存器的情况、您需要什么寄存器地址?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对故障进行更新、我检查了 BQ25792的寄存器地址0x20、0x21、0x26和0x27、 并且在 POR 后均处于电池电量耗尽状态并为 tps25750供电设置为0x00 (无故障)、
    接通电源后大约1到2秒左右检查了这些寄存器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shahab、

    我来自 TPS25750组。 在我们加快本例的学习速度的同时、您能否共享最新的状态和 TPS25750项目文件?

    谢谢。

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shahab、

    您能否从 TPS25750读回一些寄存器以进行验证?  

    寄存器0x03、4字节

    寄存器0x2D、6字节

    寄存器0x40、4字节

    寄存器0x69、4字节

    谢谢。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew 您好!
    很高兴与您讨论以解决此问题。

    很抱歉耽误我的时间、我是出差的。

    我可以共享导入到 TPS25750应用定制中的工程 json config。

    {"questionnaire":{"version":"7.0.4.5","answers":[4,null,4,null,3,2,1,null,1,null,0,12.45,1.6,0.12,0.08],"options":{},"configID":"0000","vendorID":"0000"},"configuration":{"data":{"selected_ace":[{"register":6,"data":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"register":22,"data":[10,48,48,77,0,0,0,0,0,0,3]},{"register":50,"data":[0,168,42,44,145,1,38,44,209,2,0,44,177,4,0,244,65,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"register":51,"data":[7,44,145,1,16,135,64,6,0,200,176,4,0,150,64,6,0,44,113,3,0,44,177,4,0,69,65,6,0]},{"register":92,"data":[186,0,0,0,0,0,0,0,0,16,0,0,0,0,0,0,48,0,0,0,0,0,0,0,207,12,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,35,1,0,1,0,0,33,61,0,0,0,0,0]}]}}}e2e.ti.com/.../configure

    我认为 tps25750工作正常、但在电池电量耗尽模式下的 bq25792无法检测到电池并无法开始充电过程。  

    在其他模式下、一切都正常、充电过程可以正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christodulos:

    很抱歉耽误你的时间、
    是的、我可以。 我阅读了它并尽快告诉你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shahab、

    如果 BQ 部件有问题、我可能无法提供帮助。 我正在检查 TPS25750是否正常工作以及是否正确写入 BQ25792。 提供回读详细信息后、我将确认

    谢谢。

    克里斯