This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:600W 相移全桥应用手册问题

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341970/ucc28950-600-w-phase-shifted-full-bridge-application-note-question

器件型号:UCC28950

戒律:

客户有以下两个问题:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询已收到、正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    负电流是由续流期间同时导通的两个 SR 引起的。  在两个 SR 同时导通之前、一个 SR 处于导通状态、能量通过其中一个次级绕组输送到变压器上、电流通过输出电感器流至次级、电流通过一个 SR 返回。  第二个 SR 导通时、这两个 FET 将同时导通。   流过单个绕组的平均电流将返回到该绕组。   在此续流期间、电感器电流的变化将在两个绕组之间分流。  实际上可以在带电流探头的评估模块中观察到这种情况。

    70%最大占空比而变化。  编写本应用手册的工程师随意选择了70%。   不过、为了保持设计效率、您应该尽可能将占空比保持在接近50%的水平。  这将使初级和次级 RMS 电流尽可能低。 这将降低(I^2)* R 损耗。

    此致、