Other Parts Discussed in Thread: TPS51206, TPS51200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS51206 主题中讨论的其他器件: TPS51200
您好!
我们计划 在设计中使用 TPS51206为 x8 DDR4 13编号供电。
我们之前 在 DDR3的其他项目中使用了 TPS51200。
TPS51200的欠压锁定值最小为360mV、如下数据表中所示:

我的问题是:
TPS51206是否也具有欠压锁定阈值?
2. VTTREF 引脚 TPS51206是否真正跟踪 VDDQSNS 引脚并生成 VDDQSNS/2? 例如、如果我们以启动斜升为基准、假设 VDDQSNS 当前只斜升至0.6V、那么 VTTREF 此时将为0.3V?
非常感谢尽早作出回应。
谢谢。
拉利特