This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51206:欠压锁定值

Guru**** 2814215 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51206, TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1342032/tps51206-undervoltage-lockout-value

器件型号:TPS51206
主题中讨论的其他器件: TPS51200

您好!

我们计划 在设计中使用 TPS51206为 x8 DDR4 13编号供电。

我们之前  在 DDR3的其他项目中使用了 TPS51200。  

TPS51200的欠压锁定值最小为360mV、如下数据表中所示:

我的问题是:

 TPS51206是否也具有欠压锁定阈值?

2. VTTREF 引脚 TPS51206是否真正跟踪 VDDQSNS 引脚并生成 VDDQSNS/2? 例如、如果我们以启动斜升为基准、假设 VDDQSNS 当前只斜升至0.6V、那么 VTTREF 此时将为0.3V?

非常感谢尽早作出回应。

谢谢。

拉利特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalit、

    1) 1)对于 TPS51206、UVLO 规格连接到 VDD、如下所示:

      

    2)正确。 功能方框图显示了内部逻辑的工作原理。 为了获得最佳效果、也务必遵循如下所示的上电序列。

    此致、

    詹姆斯