This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180:LM5180开关频率异常!

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339861/lm5180-lm5180

器件型号:LM5180

开关频率异常!

什么原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您发送编修。 您能否分享您的原理图、变压器数据表以及输入电压、输出电压和输出电流等工作条件?

    此致、

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我目前在设计验证这个电路,但是发现开关频率异常!

    想知道是器件开关控制异常,还是变压器设计问题!

    期待您的回答,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    可能有不同的原因,但我目前还没有足够的信息来告诉。  我已在上面看到了示波器图片。  您是否还可以放大 SW 信号、以便我可以在较小的时间刻度上看到它、如1us/div、 50us/div 和500us/div?  您还能在同一示波器图上添加 VIN、SS 和5Vout 信号吗?  我还需要了解 您的变压器数据表。  

    此致、

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下图中,1为SS,2为Vin,3为SW!

    其中1,SS是做悬空处理;2,输入24V;3,SW开关异常,导致没有输出!

    变压器设计采用PC95ER9.5 Ω/5 Z磁芯;匝比按照12:3:10设计!

    关于开关异常这点!期待您的解惑,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我担心变压器极性是否存在误差。  您能否分享您自己的原理图和变压器数据表?

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该设计是平面变压器,应当没有极性这一说法吧!

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后、让我们以这种方式进行调试: 您能否移除 D25、并查看您是否在+5V 电源轨上具有输出电压?   然后、是否安装 D25、但要移除 D26并检查17V 输出轨?  在执行该操作时、请捕获 SW 和次级绕组电压。  

    谢谢。

    友好